This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501EVM:接收数据字节0和字节1顺序不可预知

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670597/tlk1501evm-receive-data-byte-0-and-byte-1-order-unpredictable

器件型号:TLK1501EVM
主题中讨论的其他器件:TLK1501

您好!

我使用的是 TLK1501 EVM 板。 除了 LOOPPEN 跳线被移除以允许内部回送之外、所有配置都处于默认配置。

我们将62.5 MHz 应用于 GTX_CLK

我们对 VDD 施加2.5V 直流电压、并将 GND 施加到 GND

我们在 TD0引脚上安装1根跳线、使其固定为低电平。 TD1 - TD15被 EVM 板上拉高。

振荡器打开且稳定。

下一次为 TLK1501 EVM 加电。

RX_CLK 恢复时钟看起来正常。

TD0 (低电平)接收到的数据有时在 RD0上找到、有时在 RD8上找到。 即字节顺序从输入字节顺序进行了 flopped。 这是硬币的翻转、数据将按顺序显示。

RD0或 RD8正确跟随 TD0输入信号。

是否有一种简单的方法来在每次加电时正确获取字节顺序?

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     很抱歉耽误您的回答。 我们将检查并尽快返回给您。

    此致、
    相位

    5/9/18[LE]>解锁