请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74LV08A您好!
这是我的第一个问题。
关于 具有自动方向控制的 RS-485双向扇出集线器参考设计、我想知道为什么4个 RS-485收发器的 R 输出通过 SN74LV08A 连接到单个 RS-485收发器的 T 输入、而不是直接连接。 我是说、为什么4 R 输出未连接在一起、而是直接连接左侧收发器的 T 输入?
我需要制作具有自动方向控制功能的 RS-485双向分离器(1至 N)。
非常感谢您的支持。
Roberto