This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有自动方向控制功能的 RS-485双向扇出集线器参考设计

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672207/rs-485-bidirectional-fan-out-hub-with-automatic-direction-control-reference-design

主题中讨论的其他器件:SN74LV08A

您好!

这是我的第一个问题。

关于 具有自动方向控制的 RS-485双向扇出集线器参考设计、我想知道为什么4个 RS-485收发器的 R 输出通过 SN74LV08A 连接到单个 RS-485收发器的 T 输入、而不是直接连接。 我是说、为什么4 R 输出未连接在一起、而是直接连接左侧收发器的 T 输入?

我需要制作具有自动方向控制功能的 RS-485双向分离器(1至 N)。

非常感谢您的支持。

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、

    SN74LV08A 与门用于组合来自四个从接收器输出的数据
    主器件的单个驱动器输入中。 如果一次有多个从设备在通信、则数据将发送到
    主机将因冲突而损坏。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    感谢您的支持。

    因此、我无法避免使用与门将从器件的数据合并到单个输入中? 是否有任何可能的替代办法来实现相同的目标?

    我之所以问您、是因为我对这个特定主题缺乏了解。

    再次感谢您的支持。

    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    另一种方法是时分多址(TDMA)、它在总线上为每个节点分配不同的时隙以传输其数据。 另一种方法是主从协议、在该协议中、从节点仅在主节点请求数据时发送数据。 第三种方法涉及令牌传递、这意味着每次通过令牌向一个节点授予传输权限、并且每个节点在完成传输后将令牌发送到环中的下一个节点。 此外、您还可以使用移位寄存器切换所有转换的使能、并且一次只允许一个收发器发送或接收。  

    卢卡斯