This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:全双工的双端接电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671667/thvd1552-double-termination-resistor-for-full-duplex

器件型号:THVD1552

 

大家好

我的客户正在考虑使用 THVD1552 (全双工 RS485)。
他们的问题是为什么 THVD1552建议使用双端接电阻器?

【数据表中的 THVD1552典型应用】

竞争对手器件建议仅在重新密封端使用端接电阻器。
有什么区别?

请提供建议。

此致、
本田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honda:

    感谢您联系 E2E、感谢您发布图片、因为这样我就更容易理解您的问题。

    您显示的两个器件是相似的、实际上它们都是 RS485全双工收发器、但您在这两张图片中显示的应用是不同的。 具体而言、此处介绍的 THVD1552用于多点配置、并且总线在许多从设备之间共享。 在此配置中、您需要端接每条线路的两端、因为当从器件在总线上进行通信时、信号可以在线路的两侧产生反射、从而端接。

    另一方面、图片中显示的另一个器件用于点对点配置;由于只有一个驱动器与一个接收器通信、因此该配置每条线路只需要一个终端。

    如需了解相关信息、TI 提供了许多应用手册、旨在概述一些标准。 如果您对 RS485感兴趣、可以阅读以下材料、其中很好地解释了 RS485标准和可能的不同配置:

    请告诉我、这是否对您有所帮助、或者您是否有任何其他问题。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Adrian

    非常感谢您的解释。
    我很理解。

    此致、
    本田