Other Parts Discussed in Thread: THVD1552
大家好
我的客户正在考虑使用 THVD1552 (全双工 RS485)。
他们的问题是为什么 THVD1552建议使用双端接电阻器?
【数据表中的 THVD1552典型应用】
竞争对手器件建议仅在重新密封端使用端接电阻器。
有什么区别?
请提供建议。
此致、
本田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Honda:
感谢您联系 E2E、感谢您发布图片、因为这样我就更容易理解您的问题。
您显示的两个器件是相似的、实际上它们都是 RS485全双工收发器、但您在这两张图片中显示的应用是不同的。 具体而言、此处介绍的 THVD1552用于多点配置、并且总线在许多从设备之间共享。 在此配置中、您需要端接每条线路的两端、因为当从器件在总线上进行通信时、信号可以在线路的两侧产生反射、从而端接。
另一方面、图片中显示的另一个器件用于点对点配置;由于只有一个驱动器与一个接收器通信、因此该配置每条线路只需要一个终端。
如需了解相关信息、TI 提供了许多应用手册、旨在概述一些标准。 如果您对 RS485感兴趣、可以阅读以下材料、其中很好地解释了 RS485标准和可能的不同配置:
请告诉我、这是否对您有所帮助、或者您是否有任何其他问题。
此致、
Adrian