This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:数据表中未提及的问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671688/ds90ub913a-q1-questions-which-is-not-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:DS90UB913A-Q1

您好!

我有几个问题、如下所示。

-。 ISP 和 FPD-Link3接口信号仅通过 I2C 进行连接、
    在这种状态下、我想知道 ISP F/W 下载是否可用。
 
-。 我想使用 FrameSync。 此时、我想知道引脚连接是否可以连接到任何 GPIO 引脚(0、1、2、3)。
   请告诉我是否有任何推荐用于 Framesync 的 GPIO 引脚。

-。 数据格式为8位[BT.656]、我想知道它是否可用。


数据表中未说明上述内容、我们要求进行确认。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、FPD-Link 允许访问 I2C 上的远程从器件进行编程。 请参阅第8.5.6节。
    帧同步可定向至913A 上的任何 GPO。 通常、GPO0或1用于根据需要允许外部时钟选项。
    913A 可以支持具有外部(非嵌入式) HS/VS 的 BT656。