请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913A-Q1 您好!
我有几个问题、如下所示。
-。 ISP 和 FPD-Link3接口信号仅通过 I2C 进行连接、
在这种状态下、我想知道 ISP F/W 下载是否可用。
-。 我想使用 FrameSync。 此时、我想知道引脚连接是否可以连接到任何 GPIO 引脚(0、1、2、3)。
请告诉我是否有任何推荐用于 Framesync 的 GPIO 引脚。
-。 数据格式为8位[BT.656]、我想知道它是否可用。
数据表中未说明上述内容、我们要求进行确认。
谢谢、
终端