This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:25G 下的 SFP+、zQSFP+(QSFP28)内部电容器导致双交流耦合

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669873/ds250df810-double-ac-coupling-due-to-internal-capacitors-with-sfp-zqsfp-qsfp28-at-25g

器件型号:DS250DF810

 我们将使用 DS250DF810对 QSFP28/SFP25和 FPGA 之间的25G RX 信号进行重定时。

 

DS250DF810在高速信号上具有220pf 直流集成阻断电容器(交流耦合)。 QSFP/SPF 器件还在 TX 和 RX 侧集成了交流耦合电容器。  只需要对 QSFP28到 FPGA 的 RX 端进行重定时,所以我的问题是 ,由于存在“双”耦合电容器,是否存在任何已知的性能问题或布局限制?  这将位于 RX 路径 QSFP 中以进行重定时器。  请参见下面的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们没有遇到任何有关双交流电容器的问题。

    此致、

    Lee