Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS250DF810 我们将使用 DS250DF810对 QSFP28/SFP25和 FPGA 之间的25G RX 信号进行重定时。
DS250DF810在高速信号上具有220pf 直流集成阻断电容器(交流耦合)。 QSFP/SPF 器件还在 TX 和 RX 侧集成了交流耦合电容器。 只需要对 QSFP28到 FPGA 的 RX 端进行重定时,所以我的问题是 ,由于存在“双”耦合电容器,是否存在任何已知的性能问题或布局限制? 这将位于 RX 路径 QSFP 中以进行重定时器。 请参见下面的。