This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:最大功耗

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671686/sn65hvd75-maximum-power-consumption

器件型号:SN65HVD75

您好,  

能否提供 RS 485收发器芯片的最大电流消耗?

它取决于数据速度吗?

此致  

标称值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom、

    来自电源的电流确实取决于数据速度。 在20Mbps 时、电源消耗的电流约为60mA。 如果您有其他问题、请告诉我。

    卢卡斯