请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB929-Q1 您好!
我希望您在下面确认一下。
* SER (DS90UB929)和 DES 已连接、且两个器件均已通电。
在上述情况下、当外部 PCLK 不存在时 、SER 将使用内部时钟(大约33MHz)输出 FPDLINK III 数据。
之后,当 SER 中的 HDMI 数据输入有效时,是否可以保持反向通道通信?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望您在下面确认一下。
* SER (DS90UB929)和 DES 已连接、且两个器件均已通电。
在上述情况下、当外部 PCLK 不存在时 、SER 将使用内部时钟(大约33MHz)输出 FPDLINK III 数据。
之后,当 SER 中的 HDMI 数据输入有效时,是否可以保持反向通道通信?
此致、