This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:开关时序 b/w 扩展时钟和内部时钟

Guru**** 2618995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671143/ds90ub929-q1-switch-timing-b-w-extenal-clock-and-internal-clock

器件型号:DS90UB929-Q1

您好!

我希望您在下面确认一下。

* SER (DS90UB929)和 DES 已连接、且两个器件均已通电。

在上述情况下、当外部 PCLK 不存在时 、SER 将使用内部时钟(大约33MHz)输出 FPDLINK III 数据。

之后,当 SER 中的 HDMI 数据输入有效时,是否可以保持反向通道通信?

此致、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    当 SER 和 DES 之间没有锁定时、无法进行反向通道通信。 当从内部时钟基准和外部时钟基准时、用户需要等待锁定变为高电平、然后才能继续通过反向通道进行通信。

    此致、
    Davor