This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:内部保护二极管连接

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670311/tlin1029-q1-internal-protection-diode-connection

器件型号:TLIN1029-Q1

您好!

我想确认(意外)施加到引脚上的电压是否会通过 TLIN1029-Q1内部的保护二极管影响另一引脚。 具体而言、我担心在 VSUP = 0V 的情况下、施加到 TLIN1029-Q1的任何引脚上的电压是否会通过内部(ESD)保护二极管上拉其 VSUP 引脚

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    我不会期望这种情况发生。 LIN 引脚上的 ESD 保护设计用于钳制接地引脚、而不是 VSUP 的高压瞬变。 此外、VSUP 和 LIN 之间连接了一个与上拉电阻串联的阻断二极管。 这可防止在 LIN 电压较大时电流从 LIN 流向 VSUP。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San、

    其他引脚如何? 我的意思是、除了 LIN、RXD、EN 和 TXD。 保护二极管是否位于这些引脚和 VSUP 之间?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    否、其他引脚也不会通过保护二极管连接到 VSUP。

    此致、
    最大