Other Parts Discussed in Thread: TLIN1029-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1029-Q1 您好!
我想确认(意外)施加到引脚上的电压是否会通过 TLIN1029-Q1内部的保护二极管影响另一引脚。 具体而言、我担心在 VSUP = 0V 的情况下、施加到 TLIN1029-Q1的任何引脚上的电压是否会通过内部(ESD)保护二极管上拉其 VSUP 引脚
此致、
横田新一