This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:固定100Mb/s 时 LED_SPEED 的行为

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670894/dp83848k-behavior-of-led_speed-with-fixed-100mb-s

器件型号:DP83848K

尊敬的技术支持团队:

我想使用以下固定100Mb/s 配置“AN0=1、AN1=0”。

 当建立100Mb/s 链路后的链路丢失( LED_SPEED = ON)时,LED_SPEED 是否会关闭?  

请问 MODE1和 MODE2这两种情况吗?


此致、

TTD

此致、  

TTD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应使用 LED_LINK 解释链路启动和链路关闭。 如果连接是唯一的,则应将 LED_SPEED 解释为识别速度。 无链路时、它应保持关闭状态。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢你的答复。
    您的答案是否如下?

    ■模式1
    已①100Mb μ S/S
    LED_LINK→ON
    LED_SPEED→开启

    ②100Mb μ C/S 链路损耗
    LED_LINK→关闭
    LED_SPEED→关

    ■模式2.
    已①100Mb μ S/S
    LED_LINK→ON
    LED_SPEED→开启

    μ ②100Mb 激活(访问)
    LED_LINK→闪烁
    LED_SPEED→开启

    ③100Mb μ C/S 链路损耗
    LED_LINK→关闭
    LED_SPEED→关

    此致、
    TTD