Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 TUSB8041上行端口是一个具有 Linux 内核4.4.38的 ARM SoC、下行端口是三个 USB 超高速端口。 我们可以实现 USB3.0 TX 合规性、结果为通过。 但无法执行 USB 3.0 RX 合规性。 RX 测试是否有任何不同的设置? 根据我的理解、对于 RX 测试、应该将集线器更改为"环回模式"?