This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 USB3.0 RX 合规性测试

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669611/tusb8041-tusb8041-usb3-0-rx-compliance-test

器件型号:TUSB8041

TUSB8041上行端口是一个具有 Linux 内核4.4.38的 ARM SoC、下行端口是三个 USB 超高速端口。 我们可以实现 USB3.0 TX 合规性、结果为通过。 但无法执行 USB 3.0 RX 合规性。 RX 测试是否有任何不同的设置? 根据我的理解、对于 RX 测试、应该将集线器更改为"环回模式"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的产品。

    我已经指派了一名支持工程师、您很快就会收到响应。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此帖子、因为 e2e.ti.com/.../668527中重复了此帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您提到的另一篇文章是 USB2.0合规性测试问题、但我要问此端口中的 USB 3.0 "RX"合规性测试。 根据我的理解、当 DUT 连接到示波器时、对于 RX 测试、应将集线器更改为"环回模式"? 集线器将为 TX 测试输出 TX 合规性模式、因此主机需要与集线器通信。 我是对的吗? 那么、我的问题是、当我们进行 SI 测试时、为什么 TUSB8041无法进入"回送模式"?