This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:借助 DS90UB954-Q1、是否可以在同步模式下将反向通道速度设置为25Mbps?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670509/ds90ub953-q1-with-ds90ub954-q1-is-it-possible-to-set-back-channel-speed-to-25-mbps-in-synchronous-mode

器件型号:DS90UB953-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1

DS90UB954-Q1具有 BCC_CONFIG 寄存器的"BC_FREQ_SELECT"位、可将反向通道频率更改为25Mbps、而不是同步模式下的默认50Mbps。  此设置是否可用于 DS90UB953-Q1串行器?  我在 DS90UB953-Q1的寄存器集中找不到等效设置。  但是、在数据表中、我在第7.3.3段中找到:

'反向通道频率可通过兼容的解串器进行编程。'

除了模式设置、我看不到对反向通道频率进行编程的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、可以通过对寄存器0x58[2:0]= 101进行编程、将954上的反向通道频率设置为25Mbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、在我的原始帖子中可能不清楚。 我已尝试更改954中提到的设置、但在串行模式下无法与953通信。 我所问的是953中是否有一个设置、使其与在同步模式下以25Mbps 工作的954兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    离线讨论