请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1
DS90UB954-Q1具有 BCC_CONFIG 寄存器的"BC_FREQ_SELECT"位、可将反向通道频率更改为25Mbps、而不是同步模式下的默认50Mbps。 此设置是否可用于 DS90UB953-Q1串行器? 我在 DS90UB953-Q1的寄存器集中找不到等效设置。 但是、在数据表中、我在第7.3.3段中找到:
'反向通道频率可通过兼容的解串器进行编程。'
除了模式设置、我看不到对反向通道频率进行编程的方法。