This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 -当 Vref1 = 1.8V、Vref2 = 3.3V 且 Isink = 4mA 时的导通电阻

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670389/pca9306-pca9306---on-resistance-when-vref1-1-8v-and-vref2-3-3v-and-isink-4ma

器件型号:PCA9306

您好!

我使用 PCA9306从1.8V (VREF1)转换为3.3V (VREF2)侧、驱动电流为4mA

>当 Vin = 0时、Ron (导通电阻)是多少。 这是当 SDA1为低电平(0V)时?

> Ven 引脚上的电压是多少。 是否有任何详细信息来了解 Vref2如何调节 Ven?

请给我提供这些问题的答案。

谢谢

纳夫内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navneth、

    该数据表指出了各种 VEN 电压下的 RDS。

    我们有几篇文章介绍了 PCA9306的工作原理。  我不确定您是否知道 E2E 是可搜索的。  我只是输入"PCA9306 How does It Works"、然后出现了几个帖子。  这样、您就可以找到最常见的问题。  它还减少了新帖子的数量、使我们的搜索引擎更高效。  

    下面是介绍 PCA9306工作原理的文章之一。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/t/589374?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pca9306

    如果您仍有疑问、请告诉我、或者搜索其他帖子以获取更多信息。  数据库中有很多很好的信息。  如果您找不到特定问题的答案、请随时发布该问题。

    -弗朗西斯·胡德