This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:LOCK 和 PASS 始终为逻辑'0'

Guru**** 2616515 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669621/ds90ur910-q1-lock-and-pass-are-always-logic-0

器件型号:DS90UR910-Q1

您好!

 我们使用的是 DS90UR910-Q1。  我们 能够从   DS90UR910-Q1芯片接收输入信号、但在探测状态引脚: LOCK 和 PASS 引脚时、我们始终 得到逻辑"0"。

问题是什么? 请帮帮我。
 
1.锁销(NO-24)
LVCMOS、锁定状态输出;
LOCK = 1、PLL 获取到基准时钟输入的锁;DPHY 输出被激活
LOCK = 0、PLL 被解锁
 
2.导通引脚(NO-25)

LVCMOS、正常模式状态输出引脚(BISTEN = 0);
PASS = 1:在输入显示时序上未检测到故障、
PASS = 0:表示显示时序出现错误或损坏。 故障条件在以下情况下发生:
1) 1)连续测量一次 DE 长度值不匹配、
2) 2)连续测量两次 VSync 长度值不匹配、
BIST 模式状态输出引脚(BISTEN = 1);
PASS = 1:未检测到错误、
PASS = 0:检测到错误。

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种串行器?
    哪个 PCLK?
    您的串行器是否通过正确的电缆连接并已通电?
    电缆有多长?
    您是否测量了 SER 和 DES 上的所有电源引脚? PDB 引脚?
    您是否在两个器件上都配置了正确的模式? 请参阅 UR910数据表第14页的表1。
    您如何配置 EQ 引脚(引脚1、2、3)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamzeh、

    请查看我的答案、如下所示:
    您使用的是哪种串行器?
    => DS90UR905
    哪个 PCLK?
    =>40MHz
    您的串行器是否通过正确的电缆连接并已通电?
    =>是
    电缆有多长?
    =>大约73cm
    您是否测量了 SER 和 DES 上的所有电源引脚? PDB 引脚?
    =>是的,电压看起来正常
    您是否在两个器件上都配置了正确的模式? 请参阅 UR910数据表第14页的表1。
    您如何配置 EQ 引脚(引脚1、2、3)?
    ==>UR910:CONFIG1=0,CONFIG0=1;UR905:CONFIG1=0,CONFIG0=0

    您能否提供有关此问题的更多建议? 为什么 LOCK 和 PASS 逻辑为"0"?

    谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请检查它们为何在910上启用了控制信号滤波器、但在905上禁用了控制信号滤波器。 另外、请检查它们使用的910种 EQ 设置。

    此外、您还可以检查905是否已打开或关闭去加重控制。 同时检查器件上的 RFB 设置。

    线缆呢? 它是正确的吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS90UR910_5F00_Issues_5F00_v1.docxHiHamzeh、

    有关详细信息、请参阅附件。 客户表示非常紧急。 请帮助!

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SER 和 DES 之间似乎没有通信。 也请检查 SER 的设置。

    您是 TI 员工吗?