您好!
我们使用的是 DS90UR910-Q1。 我们 能够从 DS90UR910-Q1芯片接收输入信号、但在探测状态引脚: LOCK 和 PASS 引脚时、我们始终 得到逻辑"0"。
问题是什么? 请帮帮我。
1.锁销(NO-24)
LVCMOS、锁定状态输出;
LOCK = 1、PLL 获取到基准时钟输入的锁;DPHY 输出被激活
LOCK = 0、PLL 被解锁
2.导通引脚(NO-25)
LVCMOS、正常模式状态输出引脚(BISTEN = 0);
PASS = 1:在输入显示时序上未检测到故障、
PASS = 0:表示显示时序出现错误或损坏。 故障条件在以下情况下发生:
1) 1)连续测量一次 DE 长度值不匹配、
2) 2)连续测量两次 VSync 长度值不匹配、
BIST 模式状态输出引脚(BISTEN = 1);
PASS = 1:未检测到错误、
PASS = 0:检测到错误。
谢谢。
Kevin Xion