This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:LOS 和 EN 引脚时序

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668656/ds15ea101-los-and-en-pin-timing

器件型号:DS15EA101

我有一位客户正在寻找 DS15EA101的以下规格:

从信号丢失到 LOS 引脚置为有效的时间

从信号检测到 LOS 引脚失效的时间

从 EN 有效到数据路径有效的时间

从 EN 失效到数据路径无效/启用的时间

 我假设第一个数字不是微不足道的、因为在最小150m (6.666ns 数据速率)的速度下、它必须等待至少6位或40ns、然后才能对8B/10B 编码数据进行有效声明。

我们是否有这些数字可以与客户分享?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出一个时间范围来说明您何时能够提供信息?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    DS15EA101是 SDI 自适应均衡器的衍生产品。

    信号检测/损耗在均衡之前完成、通常小于20ns。 但是、我们尚未通过 PVT 对这些参数进行表征。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔
    非常感谢您的帮助!
    祝你度过美好的一天!
    Richard Elmquist