请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS15EA101 我有一位客户正在寻找 DS15EA101的以下规格:
从信号丢失到 LOS 引脚置为有效的时间
从信号检测到 LOS 引脚失效的时间
从 EN 有效到数据路径有效的时间
从 EN 失效到数据路径无效/启用的时间
我假设第一个数字不是微不足道的、因为在最小150m (6.666ns 数据速率)的速度下、它必须等待至少6位或40ns、然后才能对8B/10B 编码数据进行有效声明。
我们是否有这些数字可以与客户分享?
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist