This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:我是否可以对 PCA9306有疑问?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, PCA9306, PCA9306-Q1, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669197/pca9306-may-i-have-some-question-regarding-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他部件:PCA9517、、 、TCA9517

尊敬的先生:

我是否可以对以下内容提出一些问题:

(1) PCA9306和 PCA9517之间有何不同的应用?(您是否有示例供参考)

   更改另一个单词"Muse 选择 PCA9306的条件是什么、必须选择 PCA9517的条件是什么?"

(2)我们是否可以使用 PCA9517替代 PCA9306或使用 PCA9306替代 PCA9517?

(3) PCA9306和 PCA9306-Q1有任何不同?(更改另一个词,“-Q1”的含义是什么?)  

(4) PCA9306和 PCA9517是否有任何 EOL 或淘汰信息(或  未来是否有 EOL 或淘汰计划)?  

   (如果是,请准备好更换 PCA9306和 PCA9517的建议部件 )  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAlex、

    我建议您使用 TCA9517器件(如果您计划通过 PCA9306使用此器件)、而不是使用 PCA、因为 TCA 系列可修复一些错误并增加可接受的 Vcc 范围。

    "PCA9306和 PCA9517之间有何不同应用?"
    -PCA9306仅是电平转换器、而 PCA9517是支持电平转换的缓冲器。

    "What’s condition Muse select PCA9306 and What's must condition select PCA9517?(什么条件 Muse 选择 PCA9306,什么条件必须选择 PCA9517?)
    TCA9517 (TCA 优于 PCA9517)是一款缓冲器、因此它会将电容与 A 侧和 B 侧分开。 I2C 标准规定了在100kHz 时钟和400kHz 时钟频率下总线上可具有的最大电容值。 如果您的 I2C 总线负载过大、可能接近或超过400pF、则需要使用 TCA9517。

    如果您所需的只是电平转换并且总线电容足够低(您无需缓冲电容)、则可以使用 PCA9306。

    "(2)我们是否可以使用 PCA9517替换 PCA9306或使用 PCA9306替换 PCA9517?"
    -从某种意义上讲、您也可以将 TCA9517用作电平转换器、但请注意、我们建议 TCA9517 VccB 的最小值应为2.7V、而 PCA9306在 Vref2上支持2.5V。

    -PCA9306无法替代 TCA9517、因为它不会缓冲电容。

    "PCA9306和 PCA9306-Q1有任何不同?(更改另一个词,什么意思是"-Q1"?) "
    Q1表示它符合汽车标准、可支持更宽的温度范围。 除此之外、数据表规格应该相似。

    "PCA9306和 PCA9517有任何 EOL 或淘汰信息(或未来有任何 EOL 或淘汰计划)? "
    我没有这方面的信息,但可能可以就此与我的经理交谈(尽管他目前不在办公室)。 我可以说(这是我的看法) PCA9306可能会长期停留、PCA9517可能会被 TCA9517淘汰(我怀疑这也会在这里待很长时间)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴亚历克斯

    1)。 器件之间的引脚排列不同。 TCA9517具有更高的 ESD 额定值

    2)。 否 它们不能互换使用、因为引脚排列不同。

    3)。 Q-1表示该器件符合汽车标准。

    4)。 不建议在新设计中使用 PCA9517。 请改用 TCA9517。 如果您选择使用此设备,则将支持 PCA9306仍处于活动状态。

    卢卡斯