This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:PCIe 1.1合规性测试

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668846/ds80pci102-pcie-1-1-compliance-test

器件型号:DS80PCI102

您好!

包含的系统 DS80PCI102是否通过了 PCIe 1.1合规性测试?

尽管我的客户尝试通过 PCIe 1.1合规性测试、但他们无法通过其系统上的以下项目。

故障参数为"Tx、去加重电压比"。

输出波形低于;

e2e.ti.com/.../7750.output-waveform.xlsx

我认为转换位不应被执行去加重。

不过、观察到的波形在转换位上实现去加重、  

我们是否可以延迟在上述附加文件上以红色折断线的形式实施去加重功能?

或者是否有任何方式或确认通过合规性测试?

它们使用器件作为主模式、我附加写入数据。

e2e.ti.com/.../AVHCe1_5F00_180227_2D00_1R1V_5F00_EQ_2D00_3r7_5F00_DEM_2D00_3r5.txt

CHA_SEL 速率设置为"1"= Gen1/2模式。

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    去加重功能针对8Gbps 信号进行了优化。  尽管2.5Gbps 信号的时序较短、但结果仍然相当好。  我只需手动获取读数、而不是为此测量使用自动合规性测试脚本。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的信息。 我明白了。

    以下问题如何?

    "包含的系统 DS80PCI102是否通过了 PCIe 1.1合规性测试?"

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    DS80PCI102在 Gen1/2/3系统中使用了很多年。  它与 PCIe 规范和 PCIe 应用兼容。  它不能完全符合 PCIe 规范、中继器不是规范的一部分。    在任何情况下、DS80PCI102都会产生干净的-3.5dB 输出波形、该波形与测量软件不兼容。  在实际系统运行中、该波形将正常工作。  在生产的所有年份中、我们都没有发现 PCIe 第1代系统中存在任何问题。

    此致、

    Lee