Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102
您好!
包含的系统 DS80PCI102是否通过了 PCIe 1.1合规性测试?
尽管我的客户尝试通过 PCIe 1.1合规性测试、但他们无法通过其系统上的以下项目。
故障参数为"Tx、去加重电压比"。
输出波形低于;
e2e.ti.com/.../7750.output-waveform.xlsx
我认为转换位不应被执行去加重。
不过、观察到的波形在转换位上实现去加重、
我们是否可以延迟在上述附加文件上以红色折断线的形式实施去加重功能?
或者是否有任何方式或确认通过合规性测试?
它们使用器件作为主模式、我附加写入数据。
e2e.ti.com/.../AVHCe1_5F00_180227_2D00_1R1V_5F00_EQ_2D00_3r7_5F00_DEM_2D00_3r5.txt
CHA_SEL 速率设置为"1"= Gen1/2模式。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Kuramochi