主题中讨论的其他器件:TPS2513EVM-527、 TPS2513、 TPS2561A、
我使用 TPS2513EVM-527评估模块尝试为 Samsung Galaxy S6和 S3以及 iPhone 6S 上的电池充电。 我的评估板输入是一个可提供40mA 电流的5伏稳压器。 当我为电路板加电时、LED 会亮起、指示工作正常。 当我将任何一部手机插入演示板时、手机表示正在充电。 电池图标显示正在充电、但几分钟后、充电百分比指示器下降了1%。 手机认为正在充电、 但电池充电百分比下降。 我想知道此参考板是否适合为这些类型的手机充电。 是否有人可以提供支持或指导?
谢谢