This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513A:将 TPS2513EVM-527评估模块用作电池充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513EVM-527, TPS2513, TPS2561A, TPS2513A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668007/tps2513a-using-the-tps2513evm-527-evaluation-module-as-a-battery-charger

器件型号:TPS2513A
主题中讨论的其他器件:TPS2513EVM-527TPS2513TPS2561A

我使用 TPS2513EVM-527评估模块尝试为 Samsung Galaxy S6和 S3以及 iPhone 6S 上的电池充电。 我的评估板输入是一个可提供40mA 电流的5伏稳压器。 当我为电路板加电时、LED 会亮起、指示工作正常。 当我将任何一部手机插入演示板时、手机表示正在充电。 电池图标显示正在充电、但几分钟后、充电百分比指示器下降了1%。 手机认为正在充电、 但电池充电百分比下降。 我想知道此参考板是否适合为这些类型的手机充电。 是否有人可以提供支持或指导?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    首先、我们的 TPS2513 EMV 目前缺货。 我已经订购了更多器件供我处理、但它们将在下周推出、因此我之前执行的所有调试操作都将浏览数据表/用户手册、并告诉您我认为正在发生的情况。 对此可能造成的不便、我深表歉意。

    1.您能否向我发送您设置的图片、或者描述您在 EVM 上连接了哪些跳线? 我主要关注您当前如何配置 EVM。

    2. USB 端口输出到手机的电流是多少?

    3. 您是否可以连接其他能够提供更多电流的电源? 想了解是否为手机提供了足够的电流来为手机充电。 我知道、对于一些现代笔记本电脑、当低功耗适配器连接到电池充电器时、它会发出警告。 在许多情况下、会指出已检测到充电器、但提供的电流不足以在笔记本电脑运行时为其实际充电。 该器件是符合 DCP BC1.2标准的器件、因此能够提供最大1.5A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您回来。 下面是我的跳线配置的内容:
    我删除了 J4和 J5。 电路板上安装了所有其他跳线。
    我需要修改 USB 电缆以测量从 USB 端口流出的电流。
    您是否认为5伏40 mA 稳压器(LT3525)不足以驱动 EVM?
    不幸的是,我整天都在开会。 我将在几个小时内给您一张照片。
    同时、您是否有我可以向其发送图片的电子邮件?
    非常感谢 Adam、
    Frank Hayden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    "您说5伏40mA 稳压器(LT3525)不足以驱动 EVM 吗?"

    是的、我的想法是、或者40mA 不足以为手机充电。 例如、如果其中一部电话在使用器件时需要60mA 电流才能工作、 您仅提供40mA 电流、手机仍将检测到有电流进入手机、因此它将显示充电指示灯、但不足以实际为手机充电。 通常、您插入手机进行充电的任何 USB 端口都将提供至少500mA 的电流、如果不是900mA 或1.5A (取决于端口类型)

    下面是 EVM 设计方式的简化版原理图。 实际将电压和电流驱动到 VBUS 的器件是 TPS2561A、而不是 TPS2513。 通过 查看数据表、我在数据表的"建议运行条件"或"电气特性"部分中没有看到任何有关所需最小电流的信息。 但是、我在描述中发现的是该器件的电流限制阈值、即250mA 至2.8A。 由于您提供的40mA 电流低于此250mA 阈值、因此可能会导致器件正常运行的一些问题。

    "我删除了 J4和 J5。 所有其他跳线均安装在电路板上"

    由于这些跳线控制 VBUS、请查看添加这些跳线对手机充电有何影响。

    "我可以向您发送图片、您有没有电子邮件?"


    您实际上可以在此表单中发布图片。 当您开始回复论坛时、您将在底部看到一个选项、显示"Insert Code、Attach File 等。" 单击该链接、它将带您进入单独的页面。 从此处单击插入文件图标、您可以插入各种不同的文件、包括图像。

    但是、如果图片中包含您不希望在公共论坛中包含的信息、欢迎您向我发送电子邮件。 只需单击我的个人资料、我的电子邮件就会显示在我的个人资料中。

    请告诉我其中的任何一项是否有助于解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。 我真的很感谢。 我认为40mA 是不够的。 TI 是否有任何可提供250mA 或更高电流的5伏稳压器?

    此外、如果我尝试在安装了 J4和 J5的情况下为手机充电、这是否会禁用 TPS2561A? 我将尝试此操作、并让您知道发生了什么。 感谢您的建议。

    我用手机拍摄了测试设置图片、因此通过电子邮件发送给您更容易。 我现在要这么做。 我还将根据今天的结果进行更新。

    谢谢、此致、

    Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    " TI 是否有提供250mA 或更高电流的5伏稳压器?"

    您实际上可以将 TPS2561A 用作电流限制器件、因为它也在5V 电压下运行。 您只需根据 希望器件限制的电流值来更改连接到"ILIM"引脚的电阻器。 在 EVM 上、这是 R7。 要根据您希望允许的最大电流来确定电阻值、您将使用数据表中的以下公式和图形。 根据您希望电流限制的精确度、您可以求解方程式或对图形进行人眼测量。 例如、如果您希望最大电流为500mA (这通常是手机充电的最小电流)、则可以使用130k Ω 电阻器代替 R7。

    我认为这应该解决您正确充电的问题、因为您现在可以为手机提供更多电流。 如果您的问题确实得到了解答、请选择此问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    再次感谢您的所有帮助。 您的回答非常出色。

    我将尝试更改 Rilim 值、以便充电电流为500mA。 我的一个问题是、如果我这么做、驱动演示板的稳压器在5伏和40mA 时是否足够? 如果是,那是个好消息。 我需要检查我知道的 Rilim、以及更改它将如何帮助。

    在电路板上放置 J4和 J5 bacl 会禁用2561A、因此无法正常工作。

    我使用了一个增强器电源来驱动出厂给我的电路板、现在我能够为手机充电。 希望电阻器变化将与我拥有的电流5伏稳压器一起工作。

    谢谢、此致、

    Frank Hayden
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您是否在问您是否可以使用电源为40mA 的 LT3525稳压器来驱动 TPS2513A EVM? 如果您要求这样做、这将不起作用、因为 EVM 仍在供应不足的电流。
    您插入了什么稳压器? 直流电源? 只要 TPS2513A EVM 具有5V 电源、您就可以将其直接插入到该 EVM 中。 无需外部40mA 电流调节器、因为 EVM 上的 TPS2561A 将是您的电流调节器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。 这就是我要问的。 我需要对我的应用更加明确一点。

    该系统是一个能量转换项目。 机械能转换为电能。 该转换可提供2至4伏的任意电压。 然后将该电压调节至5伏、并驱动 EVM。 这就是我需要5V 稳压器的原因、也是我问 TI 是否提供了适合驱动 EVM 的5V 稳压器的原因。 周五、我能够使用良好的5V 电源驱动 EVM、并且该器件每七分钟以大约1%的速率为手机充电。 我需要完成下一步、即使用转换设计驱动电路板。 在我获得合适的5V 稳压器将转换电压升高到稳定的5V 并驱动 EVM 之前、我无法做到这一点。 我希望这更有意义、并解释了为什么我需要一个稳压器。 你有什么想法吗?

    一如既往、非常感谢您的及时和礼貌的回复。

    此致、

    Frank Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    我明白了。 在这种情况下、我将关闭此主题、并在电源管理集成电源组(PMIC)中打开另一个主题

    https://e2e.ti.com/support/power_management/pmu

    他们可以帮助您选择该项目所需的稳压器、这比我能做的更好、因为他们为这些特定产品指派了工程师。 只需像您刚才对我所做的那样向他们解释终端应用、但还要说明它需要如何能够提供至少250mA 的电流、500mA 或更高的电流是理想的。 如果您能够找到能够处理该电流的合适稳压器、则您的应用应该可以正常工作。

    祝您的项目顺利、如果此主题对您有所帮助、请单击 "已解决我的问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    您非常有帮助。

    此致、

    Frank Hayden