This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668793/hd3ss3220-schematic

器件型号:HD3SS3220

你好、支持者

请帮助确认以下 HD3SS3220连接是否正常。 非常感谢!

SDA/SCL 上拉电阻器使用2.2K 电阻器。

INT_N、VCONN、ID 这三个引脚被上拉至1.8V

3.只有 TX2和 RX1具有220nf 串联电容器。 其他高速引脚没有电容。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1、SDA 和 SCL 引脚的建议值为4.7K。
    2、必须通过一个200k 电阻器将 INT_N、VCONN 和 ID 上拉至3.3V、以确保正常运行。
    TX1和 TX2应串联电容器。

    您能否给我发送一封电子邮件来查看您的原理图?

    omar.moran@ti.com

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis

    注意到。 我已将原理图发送给您的电子邮件。 请帮助审核和评论。 非常感谢!

    此致
    David