Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668793/hd3ss3220-schematic
器件型号:HD3SS3220你好、支持者
请帮助确认以下 HD3SS3220连接是否正常。 非常感谢!
SDA/SCL 上拉电阻器使用2.2K 电阻器。
INT_N、VCONN、ID 这三个引脚被上拉至1.8V
3.只有 TX2和 RX1具有220nf 串联电容器。 其他高速引脚没有电容。
此致
David