您好,
我们将 UCC21520与 MOSFET 一起用于电机控制。
我们 使用并联 MOSFET 为每个相位使用6MOSFET 的三相电机
高侧栅极3MOSFET//低侧栅极3MOSFET。
电流、我们使用20uF 自举电容器实现1kHz - 40kHz 的开关频率。 VCC=5V、VDD =12V、总线电源48V
我们对于选择自举电容器满足我们的要求有疑问。 与使用20uf 电容器进行比较、从数据表和仿真中可以看出。
请让我们看看我们在引导时使用的20uF 正确电容器。
此致
Muthekrishnan P