This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:具有 TTL 输出的隔离式 RS-485

Guru**** 2943050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668523/iso3082-isolated-rs-485-with-ttl-output

器件型号:ISO3082

您好,

我是设计领域的初学者。 我想设计一个 RS485来读取 FPGA 的状态 以进行诊断。  

为此、我选择了隔离式 RS-485 IC、但我需要 TTL 输出来读取 RS-485数据。

请为该应用推荐合适的 IC 或参考图、以将 RS 485输出电平转换 为 TTL。

提前感谢您

此致

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    乍一看、我认为 ISO3082应该与 TTL 连接、而无需任何额外器件。 查看我在下面标记的 ISO3082数据表第8页。  

    通常、我看到 TTL 在低于0.7V 的低阈值下指定、在高于2V 的高阈值下指定。 ISO3082可满足5V 和3.3V 工作电压的这些规格。  

    不过、您的系统的阈值规格可能有所不同。 如果您提供了微控制器器件型号以及 ISO3082的1侧电源和微控制器、我很高兴查看并了解这是否起作用。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我仅使用 ISO3082中的驱动程序。

    ISO3082中的驱动器是否可以提供 TTL 输出?

    我需要 RS485每1秒读取最多10个 FPGA 的状态 为此、我在 FPGA 中使用 UART 协议、将 RS5485用作读取它的接口。 RS485 (驱动器输出)的输出应处于 TT 逻辑输出电平。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    为了澄清这一点、您询问的是 RX 引脚与 FPGA 的连接、对吧? 或者您是在谈论 ISO3082的总线侧。  

    根据 ISO3082和 MAX 10 FPGA 数据表、如果我们讨论的是 RX、这应该是可以的。  

    我已标记 MAX 10 FPGA 数据表的第19页:

    VIL 最大值为0.8V。 因此、ISO3082的最大电压必须小于0.8。 由于 ISO3082 VOL 最大规格为0.4V、因此它符合该规格。  

    VIH 最小值为1.7V。 因此 ISO3082的 VOH 最小值必须大于1.7V。 由于 ISO3082 VOH 最小规格为 Vcc-0.4V (3.3V-0.4V=2.9V)、因此它符合该规格。  

    此致、  

    Dan