Other Parts Discussed in Thread: ISO3082
您好,
我是设计领域的初学者。 我想设计一个 RS485来读取 FPGA 的状态 以进行诊断。
为此、我选择了隔离式 RS-485 IC、但我需要 TTL 输出来读取 RS-485数据。
请为该应用推荐合适的 IC 或参考图、以将 RS 485输出电平转换 为 TTL。
提前感谢您
此致
斯里卡纳特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Srikanth、
感谢您在 E2E 上发布您的问题!
乍一看、我认为 ISO3082应该与 TTL 连接、而无需任何额外器件。 查看我在下面标记的 ISO3082数据表第8页。
通常、我看到 TTL 在低于0.7V 的低阈值下指定、在高于2V 的高阈值下指定。 ISO3082可满足5V 和3.3V 工作电压的这些规格。
不过、您的系统的阈值规格可能有所不同。 如果您提供了微控制器器件型号以及 ISO3082的1侧电源和微控制器、我很高兴查看并了解这是否起作用。
此致、
Dan
您好 Srikanth、
为了澄清这一点、您询问的是 RX 引脚与 FPGA 的连接、对吧? 或者您是在谈论 ISO3082的总线侧。
根据 ISO3082和 MAX 10 FPGA 数据表、如果我们讨论的是 RX、这应该是可以的。
我已标记 MAX 10 FPGA 数据表的第19页:
VIL 最大值为0.8V。 因此、ISO3082的最大电压必须小于0.8。 由于 ISO3082 VOL 最大规格为0.4V、因此它符合该规格。
VIH 最小值为1.7V。 因此 ISO3082的 VOH 最小值必须大于1.7V。 由于 ISO3082 VOH 最小规格为 Vcc-0.4V (3.3V-0.4V=2.9V)、因此它符合该规格。
此致、
Dan