This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB921-Q1:支持 DS90UB921和 DS90UB948分辨率

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668081/linux-ds90ub921-q1-ds90ub921-and-ds90ub948-resolution-support

器件型号:DS90UB921-Q1

工具/软件:Linux

大家好

  在我们的 dra777p 项目中、DS90UB921是串行器、DS90UB948是解串器、我们的显示屏为1920x720@24位  

当我尝试使用 94M 像素时钟来驱动它(根据面板参考计算)时,显示屏将闪烁

我必须使它能够处理 54M 像素时钟,闪烁 消失了

我想知道  ,DS90UB921和 DS90UB948 (单通道)是否支持高分辨率1920x720x24位@60Hz?,频带是否足够?

如果支持,应将某些特殊寄存器设置为重置默认值?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    DS90UB921和 DS90UB948 (单通道)可支持高达96MHz 的 PCLK。 它们之间的电缆长度和电缆类型是多少? 缩短电缆长度是否会改善这种情况?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dovor

    我们有1.5m LVDS 电缆,这是否太长?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    电缆长度不是很长。

    请确保 PCLK 符合数据表中给出的时序要求(特别是最大允许抖动)。 良好的 PCB 布局对于确保无信号完整性问题也至关重要。 请参阅数据表中提供的 PCB 布局建议。

    此致、
    Davor