请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB921-Q1 工具/软件:Linux
大家好
在我们的 dra777p 项目中、DS90UB921是串行器、DS90UB948是解串器、我们的显示屏为1920x720@24位
当我尝试使用 94M 像素时钟来驱动它(根据面板参考计算)时,显示屏将闪烁
我必须使它能够处理 54M 像素时钟,闪烁 消失了
我想知道 ,DS90UB921和 DS90UB948 (单通道)是否支持高分辨率1920x720x24位@60Hz?,频带是否足够?
如果支持,应将某些特殊寄存器设置为重置默认值?
此致