请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 你好
我的客户正在寻找 RTL8201FI 的替代器件。
主要规格是"功耗"、RTL8201FI 的功耗约为30mW - 50mW。
该值来自客户在100Mbps 下的实验数据。
您的器件功耗是否低于 RTL8201FI?
感谢您的支持。
此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我的客户正在寻找 RTL8201FI 的替代器件。
主要规格是"功耗"、RTL8201FI 的功耗约为30mW - 50mW。
该值来自客户在100Mbps 下的实验数据。
您的器件功耗是否低于 RTL8201FI?
感谢您的支持。
此致、
Takumi
你好、Takumi、
DP83822是我们功耗最低的10/100Mbps PHY。 您可以在 数据表的第10.1节中看到功耗数据。
在1.8V AVD 和1.8V VDDIO、MII、链路启动、960ns IPG (100%利用率)、1514字节数据包的情况下、功耗为126mW。 竞争对手的器件型号似乎很低、这是在低功耗空闲期间的30-50mW 吗?
谢谢、
David