This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:替换 RTL8201FI

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182663/dp83822if-replace-rtl8201fi

器件型号:DP83822IF

你好

我的客户正在寻找 RTL8201FI 的替代器件。

主要规格是"功耗"、RTL8201FI 的功耗约为30mW - 50mW。

该值来自客户在100Mbps 下的实验数据。

您的器件功耗是否低于 RTL8201FI?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    让我与团队核实一下。 由于美国的假期、我下周将再次与您进行合作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    DP83822是我们功耗最低的10/100Mbps PHY。 您可以在 数据表的第10.1节中看到功耗数据。  

    在1.8V AVD 和1.8V VDDIO、MII、链路启动、960ns IPG (100%利用率)、1514字节数据包的情况下、功耗为126mW。 竞争对手的器件型号似乎很低、这是在低功耗空闲期间的30-50mW 吗?

    谢谢、

    David