尊敬的团队:
我的客户正在使用 DP83869HM 替换 comptior (Broadcom、BCM5482S)、因此他们希望与竞争对手配置相同的 LED
当前原理图、设置和 LED 操作如下所示。

寄存器设置
0x18 = 0x6B00
0x19 = 0x4040
0x1A = 0x0002
下拉链接:LED_2打开
链路建立+无 TX/RX:LED_2关闭
链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁
但他们希望使用以下配置。 是否可以按如下方式操作? 竞争对手器件 BCM5482S 可以支持以下配置。
如果可能、请告诉我有关寄存器设置的信息、如何设置寄存器值? 0x18、0x19、0x1A??
链接关闭:LED_2关闭
链路建立+无 TX/RX:LED_2关闭
链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁
请查看上述请求、并告知我您的意见。
谢谢你。