This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LED 配置

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182684/dp83869hm-led-configuration

器件型号:DP83869HM

尊敬的团队:  

我的客户正在使用 DP83869HM 替换 comptior (Broadcom、BCM5482S)、因此他们希望与竞争对手配置相同的 LED

当前原理图、设置和 LED 操作如下所示。  

寄存器设置  

0x18 = 0x6B00

0x19 = 0x4040

0x1A = 0x0002

下拉链接:LED_2打开

链路建立+无 TX/RX:LED_2关闭

链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁

但他们希望使用以下配置。 是否可以按如下方式操作?  竞争对手器件 BCM5482S 可以支持以下配置。  

如果可能、请告诉我有关寄存器设置的信息、如何设置寄存器值? 0x18、0x19、0x1A??

链接关闭:LED_2关闭

链路建立+无 TX/RX:LED_2关闭

链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁

请查看上述请求、并告知我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    让我与团队核实一下。 由于美国的假期、我下周将再次与您进行合作。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    此请求是否有任何更新?  

    我们正在尝试测试所需的 LED_2操作。 客户设置寄存器以 实现所需 的 LED_2操作。   

    0x19 (LEDS_CFG2)= 0x4440

    0x18 (LEDS_CFG1)= 0x6100 (0x18、LED_2_SEL = 1h)  

    0x1A (LEDS_CFG3)= 0x0000 (LEDS_BINK_RATE = 50ms)

     

    1.链路断开:LED_2关闭  

    2.链路建立+无 TX/RX:LED_2 关闭

    3.链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁

    行动1和2正常。  但当 TX/RX 信号频率较慢时、LED 似乎会闪烁、但当数据快速时、LED 始终亮起。  

    请查看以下问题、并告诉我您的意见。  

    在 (0x18、LED_2_SEL = 1h)条件下存在 TX/RX 信号时、LED 开启时间是多少?  

    2.这个时间是否可以设置为小于50ms?

    3.是否有其他方法 来实现所需 的 LED_2操作?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    寄存器0x18中仅显示了 LED 选择选项。 如果  LED_2_SEL = 1h、则指示灯将在有活动时亮起、而不会闪烁。 因此、当数据快速时、您会看到始终开启、但如果数据非常慢、则可能会看到闪烁。  如果您希望 LED 闪烁、 则必须将 LED_2_SEL 设置为 BH。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我知道我们应该将 LED_2_SEL 设置为 BH 以进行闪烁、但如果我们将  LED_2_SEL 设置为 BH、则无法同时满足两个条件:"链路断开:LED_2 关闭"和"链路断开+无 TX/RX:LED_2 关闭"

    客户必须找到满足以下条件的方法。  您是否意味着我们的 DP83869HM 无法满足以下条件?  

    链接关闭:LED_2关闭  

    链路建立+无 TX/RX:LED_2 关闭

    链路建立+ TX/RX 活动:LED_2闪烁

    如第一篇文章所述、 客户正在使用 DP83869HM 替换 comptior (Broadcom、BCM5482S)、因此他们希望与竞争对手相同的 LED 配置 与现有产品兼容。 因此、我们正在寻找使其最像我们的竞争对手那样工作的方法。

    请再次查看以下客户请求、并告知我您的意见。  

    在 (0x18、LED_2_SEL = 1h)条件下存在一个 TX/RX 信号时、LED 开启时间是多少?  

    2.如果我们可以在 有 TX/RX 信号时缩短开通时间、 我想我可以使它像竞争对手一样工作。 该时间是否可以设置为小于50ms?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    遗憾的是,无法满足所有3个条件。 您必须选择选项1h 或 Bh。  

    1、在 (0x18、LED_2_SEL = 1h)条件下、 当存在 TX/RX 活动时、灯恒定。 没有开通时间。

    2.导通时间仅适用于 (0x18、LED_2_SEL = BH)条件。 在这种情况下、50ms 是开启时间的最低选项、如寄存器0x1A 中所示。

    谢谢、

    David