This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130:加电序列

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO3130, XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750453/xio3130-power-up-sequence

器件型号:XIO3130
Thread 中讨论的其他器件: XIO2001

您好!

我对 XIO3130的加电序列有疑问。

我的客户正在使用 XIO3130、遇到了一些问题。
它们使用 XIO3130的 EEPROM 选项并启用该功能。
但是、在为系统加电时、SCL 线路上有时没有活动信号。
因此、XIO3130不会从 EEPROM 加载数据。

下面的 E2E 中发布了类似的问题。
在以下 E2E 中、写入 XIO3130数据表的加电序列似乎不正确。
我们应该遵循 XIO2001数据表中写入的顺序。
此 E2E 大约在6个月前发布、但最新的 XIO3130数据表尚未更新、
因此、我很困惑我是否应该遵循 XI2001数据表。
e2e.ti.com/.../699987

我是否应该遵循 XIO3130中 XIO2001的加电顺序?
我将每个器件的加电序列粘贴到随附的文件中、因此请访问 look.e2e.ti.com/.../XIO2001_5F00_XIO3130-Power_2D00_Up-Sequence.pdf
区别在于、XIO3130的加电序列中不包含 GRST。

如果需要将 GRST 包含在序列中、何时应将其取消置位?
它是否就在所有电源接线后?
还是应该在所有电源设备连接后将其取消置位几[ms]?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、

    XIO3130 GRST 引脚用于锁存内部寄存器的默认值以及初始化(或重新初始化)其他数字块。 XIO3130加电序列不正确、因为 GRST 可用于在正常和 VAUX 电源状态期间的任何时间(异步)复位数字块。 请参阅"表3-5。 "Switch Reset Options"。

    如果遵循 XIO3130上电序列、EEPROM 接口将不会初始化、直到 GRST 失效。 此外、按照与 XIO2001类似的加电序列、在这种情况下也可对 XIO3130有效、因为在 PERST 置为无效后应检测到 SCL 上拉电阻、因为在这种情况下、GRST 在电源稳定后立即置为无效。 更多说明、请参阅数据表中的"3.4.1串行总线接口实现"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    我知道 XIO3130数据表中写入的 XIO3130加电序列是正确的。
    那么、我之前所附的其他 E2E 信息是错误的、对吧?

    我的客户现在正在关注 XIO3130的加电序列、
    但有时、XIO3130似乎不会驱动 I2C SCL 线路、并且 I2C SCL 线路上没有有效信号
    在启动 XIO3130时、我在前面提到过。

    I2C SCL 和 SDA 线路在那里的电路板上拉至3.3V。
    他们检查了每条电源线、似乎所有电源都是稳定的。

    我们想解决这个问题、但不知道下一步要检查什么。
    请您告知我们、我们下一步应该做什么?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    该 E2E 主题中的信息是该客户的特定信息。 电路板上的上拉电阻器的电阻是多少? 您在此应用中使用的是什么 EEPROM? 在使用示波器查看 SCL 和 SDA 线路时、我一定要使用高阻抗探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    我的客户正在发生此问题、
    因此、我需要询问他们正在使用的上拉电阻器和 EEPROM 的值。
    请稍等片刻?

    顺便说一下、当 XIO3130正常工作时、它们可以看到 SCL 和 SDA 的活动。
    所以、我想示波器的探头不是问题。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    我将等待您的回复。 您是否还可以要求获取其上电序列的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    很抱歉让你久等了。
    它还没有解决。 我正在向我的客户请求示波器捕获、但我尚未得到它、至今没有任何响应。
    收到客户的回复后、我会尽快回来。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G.f、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    很抱歉耽误你的时间。

    我有一些更新。

    1.我得到了客户的信号波形。 请查看随附的文件。

    e2e.ti.com/.../XIO3130-PWR_5F00_CLK_5F00_I2C_5F00_signal.pdf
    2.从外部将 GRST 上拉至3.3V。
    XIO3130的 GRST 和 PERST 被连接至同一复位信号。
      该复位信号也用于复位其他 CPU。
    4. I2C SCL 和 SDA 通过4.7k Ω 电阻上拉至3.3V。

    没有上电序列的电源上升波形、
    以便我再次请求。

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我收到了客户提供的上电序列的电源上升波形。
    请查看随附的文件。

    我想知道、同时将 GRST 和 PERST 置为有效/置为非有效
    XIO3130允许或不允许。

    此致、
    G.F.

    e2e.ti.com/.../XIO3130_5F00_Waveform_2800_Power_2D00_up-Sequence_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    PERST/GRST 信号中似乎存在小毛刺脉冲。 是否可以从外部控制 PERST/GRST、使此干扰不存在、以查看问题是否仍然存在? 该毛刺脉冲的高电压似乎高于 PERST/GRST 的额定低电压。 这可能会导致器件在 REFCLK 被注册为有效之前启动内部状态机。  

    另外、PERST 和 GRST 连接在一起也是有效的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您指出问题。
    我告诉客户完全减少这种干扰、然后检查问题是否会得到解决。
    收到反馈后、我会立即与您分享。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我收到了客户的回复。

    他们告诉我、减少这种干扰是不可能的。
    因为在电路板上电后、设置 PIC 微控制器需要几毫秒的时间
    然后在指定的时间内将复位置为有效。

    PERST/GRST 信号中的毛刺脉冲电平为0.4V 和
    这在 XIO3130规格范围内。
    从数据表中可以看出、输入引脚的 VIL 为0.3*VDD33 = 0.99V。

    以下是客户提供的新信息:
    这一问题不仅在上电后发生、而且在下电时发生
    从手动复位启动。 在这种情况下、PERST/GRST 中没有干扰。

    还有其他需要检查的地方吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    这是否是间歇性问题? 故障在其系统中发生的频率如何? 它们是否有多个系统都具有相同的故障?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。

    大规模生产始于大约3年前、
    他们已经发布了大约400个电路板。

    直到现在、问题从未发生过、
    但现在,100个主板中的3个出现了此问题。

    该问题将每五次(20%)为 XIO3130上电一次。
    他们告诉我们、这个问题不仅发生在加电阶段
    但当它从手动复位开始运行时、有时也会发生这种情况。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    到目前为止、他们的系统(原理图、硬件等)是否有任何变化? 很奇怪、他们在投入生产这么长时间后从未看到过这个问题。

    此外、它们之前的电路板是否在 PERST/GRST 上也有干扰? 良好的电路板和电路板之间的波形是否有任何差异表明存在此问题?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    他们没有更改原理图、硬件等 没有变化。
    这就是我们感到困惑的原因。
    您认为它是器件(XIO3130)缺陷吗?

    >此外,它们以前的板是否在 PERST/GRST 上也有毛刺脉冲?
    >良好的电路板和电路板之间的波形是否有任何差异显示出问题?

    虽然可能是在明年(1/7)的开始、但我现在向客户询问。
    请稍等片刻。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    如果确实没有任何更改、则可能是质量问题。 但是、在我们沿着这条路由走之前、我们应该通过检查其旧系统和当前系统之间的性能差异来消除所有其他可能性。 让我们首先检查一下它们的旧系统中是否也存在毛刺脉冲以及波形中的任何其他差异。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    此外、还请他们执行交换测试: 将故障器件放在其旧板上查看是否仍然出现故障、从旧板上取出一个良好的器件、然后将其放在较新的故障板上、查看是否通过或失败。 这将有助于确定是否是设备本身的问题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    新年快乐!
    感谢你的答复。

    我收到了客户关于以下问题的回复:
    >此外,它们以前的板是否在 PERST/GRST 上也有毛刺脉冲?
    >良好的电路板和电路板之间的波形是否有任何差异显示出问题?

    它们之前的电路板在 PERST/GRST 上也有毛刺脉冲。
    正常电路板和电路板之间的波形唯一的差异表明了这一问题
    I2C 波形是否正常运行。

    我得到了其他信息。
    他们在2018年12月生产了50块新电路板、但 XIO3130没有问题。

    我不知道他们可以进行换用测试、但我会询问客户。
    请稍等片刻。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、

    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我很抱歉我的回复延迟了。
    我向客户询问了换用测试、但他们说无法进行测试。
    因为他们手头没有电路板(这是他们的最终客户)和
    它们不想从电路板上取下 XIO3130。

    我告诉我的客户、需要进行换用测试来决定是否是 XIO3130或电路板问题、
    并告诉他们、如果无法进行测试、在这种情况下很难支持测试。
    那么、您可以等待一段时间吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    我将等待您的回复。 我将继续调查并告知您、在本主题中、如果客户可以采取任何其他调试步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。

    我没有听说客户到目前为止这个问题已经解决了。
    我们向客户询问、但我们没有得到回复和其他信息
    这几周的时间

    正如我在上面提到过的帖子、他们无法执行换用测试。
    此外、2018年12月制造的500台设备也没有出现类似问题。
    因此、他们可能会被放弃调查原因。

    我们会继续跟进客户、但我不知道他们何时会回复我们。
    我想我应该关闭这个线程。
    我得到了您的支持。 非常感谢。

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    g.、

    我明白、谢谢您的辛勤工作。 我要将此主题标记为 TI 认为已解决。