Thread 中讨论的其他器件: XIO2001
您好!
我对 XIO3130的加电序列有疑问。
我的客户正在使用 XIO3130、遇到了一些问题。
它们使用 XIO3130的 EEPROM 选项并启用该功能。
但是、在为系统加电时、SCL 线路上有时没有活动信号。
因此、XIO3130不会从 EEPROM 加载数据。
下面的 E2E 中发布了类似的问题。
在以下 E2E 中、写入 XIO3130数据表的加电序列似乎不正确。
我们应该遵循 XIO2001数据表中写入的顺序。
此 E2E 大约在6个月前发布、但最新的 XIO3130数据表尚未更新、
因此、我很困惑我是否应该遵循 XI2001数据表。
e2e.ti.com/.../699987
我是否应该遵循 XIO3130中 XIO2001的加电顺序?
我将每个器件的加电序列粘贴到随附的文件中、因此请访问 look.e2e.ti.com/.../XIO2001_5F00_XIO3130-Power_2D00_Up-Sequence.pdf
区别在于、XIO3130的加电序列中不包含 GRST。
如果需要将 GRST 包含在序列中、何时应将其取消置位?
它是否就在所有电源接线后?
还是应该在所有电源设备连接后将其取消置位几[ms]?
此致、
G.F.