请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB522P 尊敬的团队:
我的客户在他们的板上使用了三个 TUSB522p。 我们使 EQ2浮动并测量电压、我们发现电压值仅为0.56V。
但该规格指出、浮动电压应为 Vcc * 0.36 (典型值)。 VIN=3.3V。 VF 应为1.188V。
然后、我们测量了另一个端口、也得到0.54V。
0.54V 和0.56V 低于 VIL=0.66。 因此、我们的 EQ2仅得到3dB、我对吗?
谢谢你。
Jim