This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/748757/sn65hvd72-inquiry

器件型号:SN65HVD72

大家好、

我从客户那里得到了一个问题、 即是否可以使用下图以及额外的电阻器和 Vcc 来实现 SN65HVD72?  

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    这可能仍然有效、但如果将100 Ω 串联电阻与150 Ω 终端配合使用、则会显著衰减 RS-485信号(假设使用双端接、则衰减70%以上)。 这将限制可支持的电缆长度、因为不会为电缆的额外损耗提供预算。 通常、端接总线的串联电阻最好保持在10-20欧姆以下。

    您正在尝试使用此电阻器网络实现哪些目标?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈! 这是我从客户那里得到的反馈:

    串联电阻器用于浪涌/雷击保护。 网络电阻器的其余部分是最终客户实施,不知道为什么这样做。

     

    因此,如果我们将串联电阻器更改为10R,那么您再也看不到任何潜在的问题了吗?

    谢谢!  

    此致、  
    Alfred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    很抱歉耽误你的时间、上周是美国的假期。

    确实、当存在过压情况时、串联电阻可以限制可能流入收发器的电流、从而有效提高系统的浪涌/照明抗扰度。 将串联电阻降低到10欧姆意味着抗扰度降低、尽管它可能仍然满足总体应用要求。 此设计的浪涌规格是什么?

    如果降低串联电阻会导致浪涌抗扰度不足、则可以评估一些不同的选项。 一种方法是使电路保持原样并具有较高的电阻值、并评估信号完整性、以确保即使对于最坏情况下的电缆也足够。 另一种方法是移除端接电阻或增大其值、以便串联电阻的衰减更少。 第三种策略是实施更复杂的瞬态保护方案(例如、瞬态电压抑制二极管、金属氧化物压敏电阻、气体放电管等)。 第四种方法是使用具有更高瞬态抗扰度的收发器。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈! 真的很感谢! 客户表示将采用10R 串联电阻器并鉴定实际单元、根据测试结果根据需要调整值。

     

    关于上拉和下拉、我假设没有任何问题、即使 IC 应用手册中未包含此问题。

    您能帮助确认此假设是否正确吗?

    谢谢!  

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    是的、上拉和下拉电阻可以包含在内、并且在总线上的所有驱动器被禁用时、它们对于建立一个有效的差分"高"电平非常有用。 这种技术通常称为失效防护偏置、如果您有兴趣、可以在此处阅读更多信息:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    www.ti.com/.../slyt324.pdf

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持! 我要关闭此主题。  

    此致、  

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我还收到了有关此问题的其他询问、您能否分享有关用于开路失效防护保护的内部偏置的更多详细信息。

    我们的客户希望深入了解这一点。 这些规格显示的关于引脚 A 和 B 上内部偏置的信息很少

    谢谢!  

    此致、  

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    当然。 该器件不偏置 A/B 引脚电压、而是在接收器的比较器电路中实现较小的失调电压(即用于确定输入差分电压是高电平还是低电平的参数)。 这具有转换有效开关阈值电压的效果。 这可以在 VIT+(正向接收器阈值)和 VIT-(负向接收器阈值)规格中看到。 这两个阈值都定义为负、而不是以0V (无偏移)为中心。 这意味着、如果有一个诸如开路总线的条件导致一个0V 的差分输入电压、这个输入电平将被认为是一个"高电平"而不是一个不确定状态。

    我希望这对我有所帮助-如果不清楚的话请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这太棒了! 如果客户有其他问题、我会告诉您。

    谢谢!  

    此致、  

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    以下是客户的反馈:

    您的规格以及应用手册中都提到了这一点。 另一方面、您能否通过方框图展示内部偏置的实现方式。 是通过上拉/下拉电阻器还是电平转换器。

    谢谢!

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    偏置不是通过上拉/下拉电阻器实现的(因为它可能在外部实现)。 接收器输入充当比较器(以便将输入端的差分信号转换为逻辑高电平或低电平)、该电路的第一级基本上是高增益差分放大器。 该放大器的一侧引入了一个小偏移偏置电流、以便有效地产生输入失调电压。 由于该实现在比较器本身内部、因此失调电压可能无法从外部看到。 这意味着内部失效防护偏置仅适用于此收发器、不会传递到网络上的所有其他节点(就像使用上拉/下拉电阻器时那样)。

    希望这是有道理的-由于保密问题、我无法更详细地讨论。 不过、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最大