主题中讨论的其他器件: TCA9548A、 TCA9517、 TCA9509
尊敬的支持团队:
客户在其系统中使用了 PCA9517和 PCA9548 、但遇到上拉电阻器问题时、拓扑如下所 示、问题如下:
如果 它们在9517侧有1k 上拉电阻、它们是否应该在负载侧增加上拉电阻?
2.对于9548输出、他们发现如果增加2k 上拉电阻、则可能无法识别负载、如果增加4.75k、则可以识别某些负载。 SCLK 为400k。 负载电容未知、假设每个电容为10pF。 那么、如何选择 RPU? 太多了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
客户在其系统中使用了 PCA9517和 PCA9548 、但遇到上拉电阻器问题时、拓扑如下所 示、问题如下:
如果 它们在9517侧有1k 上拉电阻、它们是否应该在负载侧增加上拉电阻?
2.对于9548输出、他们发现如果增加2k 上拉电阻、则可能无法识别负载、如果增加4.75k、则可以识别某些负载。 SCLK 为400k。 负载电容未知、假设每个电容为10pF。 那么、如何选择 RPU? 太多了!
您好、Vera、
我推荐 TCA 系列作为我们 PCA 的潜在替代产品。 (TCA9517和可能的 TCA9548A) TCA 系列与 PCA 引脚对引脚连接、具有更高的成本竞争力、修复了前一系列中的一些错误、并支持更宽的电压范围。
"一. 如果它们在9517侧有1k 上拉电阻、它们是否应该在负载侧增加上拉电阻?"
-是的、PCA9548的所有通道上都需要有上拉电阻器。
"二. 对于9548输出、它们发现如果它们添加2k 上拉电阻、则可能无法识别负载、如果它们添加4.75k、则可以识别某些负载。 SCLK 为400k。 负载电容未知、假设每个电容为10pF。 "
我想查看无法识别的器件的示波器截图(SDA/SCL)。 根据您描述的内容、您的 Vol 可能太大、并导致主设备或从设备出现问题。
"那么、如何选择 RPU?"
指南如下:
谢谢、
-Bobby
您好、Vera、
我认为由于 PCA9517、音量可能很大。 B 侧在驱动它时具有静态电压偏移。 该电压大约为0.52V、但随着上拉电阻的增大、该电压可能会变得更大。
这对于使用3.3V 逻辑的器件应该是可以的、因为它们的 Vil 大约为1V (30%*3.3V)。 如果客户使用的是传统 I2C 器件、则这可能是一个问题。
从您提供的示波器屏幕截图中、我无法真正判断正在发生什么情况。 您能否提供 SDA 和 SCL 波形? 带有 SDA 的 SCL 将帮助我逐位查看发生的情况。 看起来器件现在没有看到 ACK、因为除了 PCA9517中的一个电压外、我没有看到另一个电压。
对于我来说、上升时间似乎可以。
我们可以尝试使用 TCA9509作为引脚对引脚替换、看看这是否能解决问题(如果它与 Vol 有关...) )。 TCA9509的静态电压偏移位于器件的 A 侧、因此从器件不会在 B 侧看到大电压。 该器件的一个优点是 A 侧要求该侧没有上拉电阻器、因此您需要取消对它们的配置。
谢谢、
-Bobby
您好、Vera、
"遗憾的是、他们使用的是 PCA9517的 TSSOP 封装、"
您是指 VSSOP?
由于我们的 TCA9509还采用 VSSOP 封装:
我们应该能够相当容易地更换这两个。
----------------------------------------
从您的波形中、我可以看到从器件是 NACKing、但我也可以看到、它看起来像是 PCA9517没有做任何错误。
你能告诉我从 NACKing 是什么吗? (器件编号/数据表?) 我想检查它是否可以接受~600mV 的失调电压。 可能是缓冲器的电压太大、无法识别信号是否为低电平。
谢谢、
-Bobby