This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:关于 PCA9517负载的上拉

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9548A, TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751168/pca9517-about-pull-up-of-pca9517-loading

器件型号:PCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9548ATCA9517TCA9509

尊敬的支持团队:

客户在其系统中使用了 PCA9517和 PCA9548 、但遇到上拉电阻器问题时、拓扑如下所 示、问题如下:

如果 它们在9517侧有1k 上拉电阻、它们是否应该在负载侧增加上拉电阻?

2.对于9548输出、他们发现如果增加2k 上拉电阻、则可能无法识别负载、如果增加4.75k、则可以识别某些负载。  SCLK 为400k。  负载电容未知、假设每个电容为10pF。  那么、如何选择 RPU? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    我推荐 TCA 系列作为我们 PCA 的潜在替代产品。 (TCA9517和可能的 TCA9548A) TCA 系列与 PCA 引脚对引脚连接、具有更高的成本竞争力、修复了前一系列中的一些错误、并支持更宽的电压范围。

    "一.  如果它们在9517侧有1k 上拉电阻、它们是否应该在负载侧增加上拉电阻?"

    -是的、PCA9548的所有通道上都需要有上拉电阻器。

    "二. 对于9548输出、它们发现如果它们添加2k 上拉电阻、则可能无法识别负载、如果它们添加4.75k、则可以识别某些负载。  SCLK 为400k。  负载电容未知、假设每个电容为10pF。 "

    我想查看无法识别的器件的示波器截图(SDA/SCL)。 根据您描述的内容、您的 Vol 可能太大、并导致主设备或从设备出现问题。

    "那么、如何选择 RPU?"

    指南如下:

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复!

    是的、我也在推动他们进行更换、但更换过程可能需要很长的一段时间。

    至于 SCL/SData 范围的屏幕截图、请参阅下面的内容、"Vol is too high (音量太高)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    我认为由于 PCA9517、音量可能很大。 B 侧在驱动它时具有静态电压偏移。 该电压大约为0.52V、但随着上拉电阻的增大、该电压可能会变得更大。

    这对于使用3.3V 逻辑的器件应该是可以的、因为它们的 Vil 大约为1V (30%*3.3V)。 如果客户使用的是传统 I2C 器件、则这可能是一个问题。

    从您提供的示波器屏幕截图中、我无法真正判断正在发生什么情况。 您能否提供 SDA SCL 波形? 带有 SDA 的 SCL 将帮助我逐位查看发生的情况。 看起来器件现在没有看到 ACK、因为除了 PCA9517中的一个电压外、我没有看到另一个电压。

    对于我来说、上升时间似乎可以。

    我们可以尝试使用 TCA9509作为引脚对引脚替换、看看这是否能解决问题(如果它与 Vol 有关...) )。 TCA9509的静态电压偏移位于器件的 A 侧、因此从器件不会在 B 侧看到大电压。 该器件的一个优点是 A 侧要求该侧没有上拉电阻器、因此您需要取消对它们的配置。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回复!

    遗憾的是、他们使用的是 PCA9517的 TSSOP 封装、似乎9509没有此类封装。 还有其他选择吗?

    下面是 I2C 图:蓝色是 SCL、黄色是 SDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    "遗憾的是、他们使用的是 PCA9517的 TSSOP 封装、"

    您是指 VSSOP?

    由于我们的 TCA9509还采用 VSSOP 封装:

    我们应该能够相当容易地更换这两个。

    ----------------------------------------

    从您的波形中、我可以看到从器件是 NACKing、但我也可以看到、它看起来像是 PCA9517没有做任何错误。

    你能告诉我从 NACKing 是什么吗? (器件编号/数据表?) 我想检查它是否可以接受~600mV 的失调电压。 可能是缓冲器的电压太大、无法识别信号是否为低电平。

    谢谢、

    -Bobby