请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 您好!
我在半双工模式下使用 THVD1450。
如果启用了 RE 和 DE (但没有通信进行)、并且 l B 通道接地(PCB 公共接地)且 A 上没有信号
可能会是什么。 是否有损坏 IC 的机会。 Amy 违反最大工作条件。 或其他东西。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.