This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:A 和 B 通道连续短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750858/thvd1450-a-and-b-channel-continuous-shorting

器件型号:THVD1450

您好!

我在半双工模式下使用 THVD1450。

如果启用了 RE 和 DE (但没有通信进行)、并且 l B 通道接地(PCB 公共接地)且 A 上没有信号

可能会是什么。 是否有损坏 IC 的机会。 Amy 违反最大工作条件。 或其他东西。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 THVD1450中、每个 A 和 B 引脚都有自己的驱动器。 一般而言、它们是单独工作的。 您能否提供有关所见内容的更多信息? 您的设置如何、例如电源、控制引脚(如 D)的状态、负载(总线上的任何电阻器)? 您是否在一个或多个设备上看到此行为? 如果将 A 接地、B 是否也没有响应? 这种情况发生在何时、运行期间、上电后等?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我的问题是、如果我将任一通道接地短路、可能会出现什么问题。

    IC、Hange 问题或其他问题的任何可能损坏。 请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果将任何总线引脚接地短路、则不应损坏 IC。 这两个引脚可分别承受-18V 至+18V 电压、并具有内部短路电流限制。

    如果您有其他问题、请告诉我。
    此致、
    Hao