This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:询问 PCA9544APWR 功耗数据信息

Guru**** 2513955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/750722/pca9544a-asking-for-the-pca9544apwr-power-consumption-data-information

器件型号:PCA9544A


大家好、
客户要求提供 PCA9544APWR 功耗数据。
在 VCC 5V 外壳下、您是否可以帮助获取 Θja μ A、Θjc μ A、PD 和 PC 信息?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我已经创建了一个热建模请求来获取 ThetaJC 值。 如果队列中有很多、则周转时间最多可能需要2周。

    要计算 PC、我们需要估算器件在工作模式下的功耗、这种情况更糟、再加上 SDA/SCL 线路在所有通道上保持低电平时消耗的功率。

    工作电压= Vcc*icc = 5V*12uA
    工作功压= 60uW

    '加上 SDA/SCL 线路在所有通道上保持低电平时耗散的功率。'

    PSDA/SCL =导通电阻*(IOL)^2、其中5V 时的导通电阻(最大值)约为16欧姆

    通道允许的最大 IOL 为25mA

    PSDA/SCL = 16*(0.025A)^2.

    每个 SDA/SCL 的 PSDA/SCL = 10mW

    PtotalC =操作+ 4*2*PSDA/SCL

    PtotalC =80.06mW

    数据表中的 PD 提到400mW。

    我将告诉您热数据何时进入。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热性能数据发布在上面、如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    -Bobby