This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 RGMII 的设置

Guru**** 2546200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/751504/dp83867ir-about-setting-of-rgmii

器件型号:DP83867IR

大家好、

以固定的100Mbps 运行时、将 GTX_CLK 设置为低电平、直到通过以太网 PHY 寄存器(或自举引脚)设置速度模式、那么25MHz GTX_CLK 输入?

或者、在将 GTX_CLK 固定为低电平并检查 RX_CLK 的25MHz 输出直到输出25MHz RX_CLK 后、它是否要从 GTX_CLK 输出25MHz?

此外、在设置 EthernetPHY 的速度模式之前、将25MHz 输入 GTX_CLK。

设置 EthernetPHY 的速度模式后、暂时将 GTX_CLK 设置为低电平后、是否可以输入25MHz?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji-San、

    当器件被强制为100Mbps 速度时、它将自动将 RX_CLK 设置为25MHz。
    您将需要在 TX_CLK 上向 PHY 发送25MHz 信号。

    您可以在线路上具有速度更改时钟扩展。
    您建议的任一操作都是正常的。